This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180:INA4180A2输出负载 RC 参数建议

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930273/ina4180-ina4180a2-output-load-rc-parameter-recommendation

器件型号:INA4180

大家好、

我的客户使用了 INA4180A2、其输出负载 R 为10欧姆、C 为10pF、但会看到输出信号 失真。

其主功率 Fsw 为60kHz 至80kHZ。

我们是否有更好的建议输出 R/C 值可以解决它? 还是需要使用 INA4180A1等更高带宽的器件?

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好!

    感谢您深入了解该论坛。  10pF 与可放置在输出端的最大电容相差很远。  此外、10Ω Ω 电阻器会减轻容性负载。  至于带宽、对于所有型号、该部件的额定频率均高于80KHz。 因此、失真源似乎可能来自其他因素。  您如何测量输出?  是从 ADC 寄存器读回、还是查看示波器上的输出。  对于 ADC、您可能需要在 INA4180输出和 ADC 输入之间放置一个缓冲放大器和适当的电荷桶滤波器、以获得良好的读数。  如果您使用的是 ADC、我建议观看以下 视频 、以了解有关如何设计与 ADC 的连接的更多详细信息。  如果输出端没有 ADC、我将检查 INA4180电源引脚上的电压是否稳定。