This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:输出极性?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907153/amc1301-polarity-of-outputs

器件型号:AMC1301

你好。  根据数据表(在下面插入)典型特性中的图24、我构建了一个 PCB、假设增大差分输入电压=(VINP - VINN) 会使输出电压降低=(VOUTP - VOUTN)。 但是、我不得不切断电路板才能交换输出、因为它们馈入差分放大器。  查看后、我发现数据表中的图45和50更清晰地显示了相反的情况。  我意识到、该增益的引用值为8.2、但它既没有任何符号、也没有定义。  我的请求: 您能解决这种困惑吗?  比如、告诉我误解了什么、或者告诉我它令人困惑、TI 将更新数据表或其他内容...  只要我用数据表挑选尼特数、在图45中、显示的 VIN 范围是0.5V -这是否不会超过300mV 限制?

本着乐于助人的精神,我感谢你们!

Paul

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    本着拾取尼特和避免混淆的精神,我也感谢你们!  

    我怀疑您可能是指旧版本的数据表。 您所指的是哪个版本的数据表?  

    我使用 的是 SBAS667F–2016年4月–2020年4月修订版

    在图24的联机图中、我看到标签已交换: http://www.ti.com/lit/ds/sbas667f/sbas667f.pdf?&ts=1590005195804

    图45和50是输出的上升/下降时间。 在顶部/底部交换 VOUTP/VOUTN 会导致类似的行为、因为输入将从 FS+变为 FS-、而不是从 FS-变为 FS+。