This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:INA301作为低侧电流感测

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930346/ina301-ina301-as-a-low-side-current-sense

器件型号:INA301

您好!

根据数据表、INA301专为高侧电流感测而设计。 因为我有一个48V 电池组

我正在考虑将 INA301用作低侧电流监控器。 这样、36V 最大输入限制就不会成为问题。

这是否起作用? 我是否遗漏了任何内容?

谢谢、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    感谢您使用 E2E 论坛! INA301共模电压低至-0.1V、因此该器件绝对可以用于低侧。 请记住、在进行低侧测量时需要进行一些权衡、其中最大的权衡是、现在在负载和接地之间的路径中使用感应电阻器时、您将失去从负载检测接地故障的能力。  

    您可以 在此处了解有关低侧与高侧之间权衡的更多信息。