This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:TI 在一个工厂卷带上有两种模具类型

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162866/opa2277-ti-having-two-mold-styles-on-one-factory-reel

器件型号:OPA2277

你好、你好。

我们从授权来源购买了一些 OPA2277U/2K5G4。  我们始终在 TI 看到多个日期/批次代码、并理解这不是问题、因为它始终在制造标签上标记批次和生产日期代码的数量。  您能否确认您有时会在整盘卷带上有多个模具。  我们收到了这种材料、大约25%的产品的底面外观不同。 有些具有弹性挡圈圆点、其余则没有。  我认为这在 TI 可能是正常的、例如日期/批次代码、但我们只想确保看到市场上存在的假冒产品数量。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    是的、TI 允许在同一卷带上对具有不同模具号的同一产品进行卷轴处理。 产品 的封装 模具在现场、可供产品组装人员选择使用。 TI 不指定汇编器使用的模具编号。  器件经过完全组装和测试后、TI 决定并控制制造商  标签上指示其信息的顶部标记。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这让我感觉更好。  我感谢迅速和全面的反应。