This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:针对不同分流电阻器校准 INA219

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135091/ina219-calibrating-ina219-for-different-shunt-resistor

器件型号:INA219

您好,  

以下配置的校准值是多少

R SHUNT = 0.001 Ω

MAX_Expected _I = 3A

我根据下面的数据表计算了结果

CAL = trunc [ 0.04096/(0.0001*0.001)]= 409600 (DEC) = 110 0100 0000 0000 0000 0000 (二进制)

但 校准寄存器仅 包含2个字节

如何输入校准寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    感谢您使用 TI 论坛。 尽管您正确进行了计算、但您之所以在寄存器大小范围之外获得校准值、是因为对于此应用、所选的分流电阻器的尺寸并不合适。 使用产品页面上的误差分析工具并使用计算器中具有2mΩ Ω 分流电阻的 A 版本、我们得到:

    通过该工具、您可以看到误差非常高。 如果将分流器更改为10mΩ Ω、则误差会得到很大的改善:

    这将使您的校准值达到40960、这将适合寄存器。

    我建议查看我们的"数字电源监控器入门"应用手册、该应用手册位于 :https://www.ti.com/lit/pdf/sboa511。 本文档还提供了一个用于帮助选择分流电阻器的计算器工具的链接。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

      校准寄存器是否有默认设置? 在读取校准寄存器的功率之前、我是否需要对其进行编程?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony、

    根据数据表、校准寄存器的默认值为0、在更新寄存器之前、需要对校准寄存器进行编程:

    此致、

    Mitch