This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:使用 LM358进行设计

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, TL072H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162695/lm358-designing-with-lm358

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: TL072H

大家好、团队、
我正在设计一个用于测量光强度的电路。
我计划使用 LM358运算放大器构建跨阻放大器。
LM358是否是我的理想选择?
应用手册 SBOA220A 建议使用 JFET 或 CMOS 运算放大器。
LM358是什么类型的运算放大器?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    LM358是一款双极运算放大器、其输入偏置电流比 JFET 或 CMOS 运算放大器高得多。

    当您的光电二极管电流比 LM358的输入偏置电流高得多时、您可以使用 LM358。 考虑日光应用、例如

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shibin、

    如果您正在寻找一款出色的低成本 CMOS 放大器、您可以查看 TL072H。

    最棒的
    Jerry