请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV342 您好!
LMV342中存在振荡问题。
您能否告诉我为什么会发生振荡?
下面是电路。
AVDD 为3.3V
VREF_L 为0.825V
我不确定 R70和 R98的作用是什么。
但是、当 R70为240kOhm 时、U9A 输出振荡如下。
当 R70为0时、输出如下所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.