This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV342:振荡问题

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV342
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906436/lmv342-oscillation-issue

器件型号:LMV342

您好!

LMV342中存在振荡问题。

您能否告诉我为什么会发生振荡?

下面是电路。

AVDD 为3.3V

VREF_L 为0.825V

我不确定 R70和 R98的作用是什么。

但是、当 R70为240kOhm 时、U9A 输出振荡如下。

当 R70为0时、输出如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电压跟随器反馈路径中的高电阻是一个不可执行的操作! 与运算放大器的固有输入电容一起构成一个低通滤波器、提供相位滞后、最终会使运算放大器的相位裕度降低。 这会导致不稳定和振荡!

    U9A 的驱动到底是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我得到了原始原理图。

    当 VA 悬空时、ADC0_VA_REF 振荡

    2.当 R6被移除时、 ADC0_VA_REF 振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    什么连接到 U1B 的输出? 电容器? ADC 的基准输入? 哪款 ADC?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    R7的用途是什么? 尝试在引脚7节点和引脚6节点之间添加10pF (或更高)。