请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2348 您好、专家:
我在客户的系统中发现 OPA2348问题,请参阅随附的原理图。 来自 CON1的输入是信号发生器、
增益为1000V/V,我们输入2mV 和66HZ 正弦波形,输出信号仅为1V,这是不正确的。
我还检查带宽增益,认为对于66HZ 输入应该可以,我还在 TINA 中进行仿真,也可以。
那么,你能不能说它有什么问题,它是 Vos 问题吗?
如果 OPA2348的某些参数无法支持这种情况、您是否推荐使用任何器件?