This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281电源序列

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928330/pga281-pga281-power-supply-sequence

器件型号:PGA281

大家好、

我的客户正在使用 PGA281、但您能帮助澄清 PGA281的电源序列要求吗?  

我在下面的主题中看到您的答案、即数据表第20页描述了电源序列、但我们只能找到以下信息、没有提到电源序列的具体要求。

"VSOP 可以先开启、也可以高于 VSP、但如果不存在 VSP 和 VSN、操作会失败。"

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/768794?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PGA281%252525252525252520supply

提前感谢您!

此致!

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    任何时候都不得超过第2页的绝对最大额定值限制。   例如、输入信号不得超过电源 VSP+0.5或 VSN-0.5V、或者换句话说、用户必须在应用输入信号之前打开电源。  

    然而、除了绝对最大额定值上列出的限值、并且超过了第5页电气特性表上列出的运行电源限值、对于 PGA281没有严格的电源序列顺序要求。 如数据表第20页所述、必须观察或外部钳位 VSOP/VSON 之间的最大电源电压、因为它不受内部限制。

    您对 PGA281电源要求有具体的疑问吗?

    谢谢 、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我只想问 PGA281是否需要特定的电源订单、感谢您的详细解释。

    此致

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    PGA281没有严格的电源序列要求。  主要问题是确保在任何时候都不超过绝对最大额定值、并且输入信号不得超过电源电压、或者换句话说、用户必须在施加输入信号之前打开电源电压。 如果器件的输入信号超过电源电压、则建议使用外部保护钳位电路。

    电源的工作电压范围显示在第5页的电气特性表中。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    理解并感谢您!

    此致

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunging、

    另一个注意事项:最好在每个(VSN/VSP)电源上添加外部保护 TVS 二极管、以便在过压或反向电源条件下保护器件。  由于没有内部保护、因此还应遵守 VSON/VSOP 和 DVDD 的最大额定电源电压; 并且、如果器件还可能面临这些电源上的过压或反向电压情况、则可能需要为这些电源添加外部 TVS 二极管保护。

    有一个通用的 TI 高精度实验室教程部分、其中讨论了如何针对给定的电源/器件规格选择最佳 TVS 二极管、您可能会发现该部分很有用:

    谢谢、此致、

    Luis