This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929923/pga281-pga281

器件型号:PGA281

大家好、团队、

PGA281模拟电源 VSP/VSN 是否在器件内部提供了转接保护?

增益为1 (或更低)时、最小输入信号电平是多少?  当输入为15mV Diff 时、我发现输出不是正确的电平。

谢谢

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    PGA281没有内部反向电源保护二极管。  

    最好在每个(VSN/VSP)电源上添加外部保护 TVS 二极管、以便在过压或反向电源条件下保护器件。  由于没有内部保护、因此还应遵守 VSON/VSOP 和 DVDD 的最大额定电源电压; 并且、如果器件还可能面临这些电源上的过压或反向电压情况、则可能需要为这些电源添加外部 TVS 二极管保护。

    请仔细查看第(2)页的"绝对最大额定值"规范、第5页的电气特性表中的"电源范围限制"、以及 PGA281数据表第20页中的"电源"详细讨论。  

    有一个通用的 TI 高精度实验室教程部分、其中讨论了如何针对给定的电源/器件规格选择最佳 TVS 二极管、您可能会发现该部分很有用:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-selecting-components?

    关于输入电压范围:

    没有最小差分电压规格;差分电压可以是正的或负的。

    PGA281的输入参考偏移误差很小、典型值为+/-50uV (增益=1)、最大值为+/-255uV (增益=1);远低于15mV 差分。  

    但是、请注意、正(INP)和负输入(INN)绝对电压必须保持在允许的共模范围内、其中 INP1和 INN1输入上的绝对输入电压必须至少为正(VSP)和负电源轨(VSN)的2.5V; 换句话说、正负输入上的绝对电压输入范围必须在(VSN)+2.5V 和(VSP)-2.5V 之间。

    谢谢、此致、

    Luis