This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流感应放大器的选择

Guru**** 2931890 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928711/selection-of-current-sense-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA225

尊敬的先生:

我正在使用电池监控系统。

我想使用单个放大器测量充电电流和放电电流。

充电电流为20A (最大值)、放电电流为60A (最大值)。 我的分流器值为1.5m Ω。

我需要具有可变增益的电流感应放大器。例如 -增益值- 50至100 (充电电流)和增益值- 20 (放电电流)。

请参阅适合我的应用的电流感应放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    对于电流感应放大器、电流大小通常受分流电阻器选择的限制、以及由高电流引起的热问题。 该产品系列中的大多数产品都符合上述条件、前提是该器件可以处理施加到输入端的共模。  

    对于具有可选增益设置的器件、我建议查看 INA225。