This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:无法创建宏并且遇到收敛问题或不规则电路

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, REF6050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904740/tina-ti-fail-to-create-a-macro-and-encounter-convergence-problem-or-irregular-circuits

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: REF6050

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 TINA-TI 仿真电路、遇到了几个问题。

1.我想仿真一个驱动 SFH4713A 的 LED 驱动器。 但是、我没有使用从 零件供应商下载的模型创建宏。 TINA-TI 显示'无效器件。 线路:#20。 此电路不能被打开或者不能被转换为一个宏。'  请在 下面找到所附的.lib 文件。 如何解决此问题? attsed 是.lib 文件。

e2e.ti.com/.../OSRAM_2D00_IR_2D00_OSLON.lib

2.我无法使用从 TI 下载的.lib 文件为器件 REF6050创建宏。 attsed 是从 TI 下载的.lib 文件。

e2e.ti.com/.../ref6050-spice-model_2D00_sbom994.zip

3.为了模拟更真实的情况,我更喜欢在原理图中加入去耦电容器,如下所示。 此外、我还在 电流环路中插入了安培表。 但是、TINA-TI 通常会遇到"收敛问题"或"不规则电路"、因此我必须中止仿真。 如何解决此问题? att隔 行扫描是.tsc 文件。

e2e.ti.com/.../SNOM619A_2D00_LMG1020-TINA_2D00_TI-reference-design.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    感谢您对 TINA 的查询。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此最好使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理问题  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请  在  问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选择更小的时间窗口:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    附加的是另一个仿真文件。 我将 VG1更改为分段线性类型、时间窗口设置为2us。 仍然是 TINA 遇到不规则电路。 但是、如果我选择1us 时间窗口、那么它是可以的。 那么、我应该如何选择时间窗口、而不是盲目猜测?

    e2e.ti.com/.../TINA_2D00_TI-reference-design_2D00_piecewise-linear-source_2600_2us.TSC

    此外、虽然使用1us 时间窗口 TINA 可以对电路进行仿真、但结果似乎是错误的(结果与您发布的图片非常相似)。 您应该会看到负载电流的振幅大约为 fA。 但定性分析告诉我们、负载电流的振幅应为20A (20V/1ohm)。 如果我们删除 D2、结果将变为正确。 为什么?

    期待您的回复。

    谢谢。

    Yubing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 D2周围发生了绘图错误。 "使用初始条件"在"瞬态分析"中、我得到以下结果:

    在您的第二个仿真中、存在相同的工程图错误。 当我将"V2"的"内部电阻"从0r 增加到5MR 时、我得到以下仿真结果:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的支持。

    为什么我们必须增加 V2的内部电阻? 在 TI 的参考设计中、内部电阻为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、仿真器不时不喜欢理想的组件... :-)

    老实说、在"运行"TINA-TI 时、有时需要进行大量的试验和错误操作、尤其是当电路与您的电路一样复杂时、使用此去耦合电容 Armada。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 这对我非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    还有一个问题。 我无法使用从 TI.com 下载的.lib 文件创建 REF6050宏。 TINA 表明文件为空。 您可以在您的旁边尝试一下吗?

    e2e.ti.com/.../SBOM994_2D00_ref6050.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    打开 REF6050 TINA-TI 参考设计

    然后、将 REF6050模型复制并粘贴到仿真中。

    顺便说一下、REF6050的模型是加密的:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直在使用 TINA 参考设计来仿真器件。 我的问题是、为什么我无法通过"工具"-->"新建宏向导"插入器件、我认为这是标准过程? 是因为.lib 文件已加密?

    此外、您是否知道如何测量电压基准的噪声? 据我所知、配备10倍无源探头的先进示波器的噪声大约为毫伏。 TI 专家如何测量微伏噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为这就是原因。

    参考您的噪声电压测量问题、请参阅以下链接:

    http://www.ti.com/tool/TIPD147

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仿真运算放大器的交流传输特性时、得到的波特图是针对幅度低于0.1mVp-p 的小信号、对吧?

    大信号的波特图如何? 我目前手动扫描输入信号的频率、模拟运算放大器的瞬态响应、而不是测量每个频率下的输出幅度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我也是这样做的。

    您可能还需要读取此主题:

    Kai