This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:如何查看运算放大器#39;s 数据表以确保运算放大器单位增益稳定?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929729/opa2188-how-to-check-the-opamp-s-datasheet-for-ensure-that-the-opamp-is-unity-gain-stable

器件型号:OPA2188

您好的团队:

如何查看运算放大器的数据表以确保运算放大器单位增益稳定?

OPA2188 单位增益是否稳定?

OPA2188是否 可用于电压跟随器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Alan、  

    通常、数据表显示在首页上、这个似乎对单位增益稳定性保持沉默、 但是、1曲线的 AOL 和闭环增益表明它是单位增益稳定的、我在这里查看的是单个版本-通常是原始版本、与双通道版本相同。  

    这里是图-我总是发现 CL = 100pF (这里、其他器件不同)有一点奇怪-您需要添加它来获得稳定性、还是这句话会说它会处理这么多? 但 AOL 曲线以足够的相位裕度超过0dB、而闭环增益为1的峰值很少、表明稳定性、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    感谢 Michael 的回复。  

    如果您的单位增益缓冲器正在驱动 C_L < 100pF、那么电路应该稳定、正如 Michael 所解释的那样。

    我通过仿真进行了检查、其中单位增益带宽约为2.36MHz、相位裕度约为73.1度、此时 R_L= 10kOhm、C_L= 0pf 。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond