This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929531/opa858-opa858

器件型号:OPA858

尊敬的团队:

我想确认在将 V+ 3.3V、IN (+)连接到 GND、IN (-)连接到 APD 时它是否起作用?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    如需了解更多详细信息、如所需的跨阻增益和光电二极管规格、则有助于进行评估。 或者您是否可以提供原理图。  

    但是、从基本意义上讲、这只有在使用具有负电源偏置的 APD 时才有效。 如果如 OPA858数据表的图56所示、您的 APD 配置为正电源、则您需要增加同相引脚上的电压或添加负电源、因为您的输出将向下摆动而不是向上摆动。

    最棒的

    Hasan Babiker