主题中讨论的其他器件:LM358、 LMH6643
尊敬的 TI 团队:
以前的问题已经解决, 但我想再提出几个问题。 我可以提出几个问题吗?
1) 案例1。 我想了使用中4.53k 的详细值的几个原因。 相补角校正的作用。 (链接:https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2014/07/15/resistors-in-the-feedback-of-a-buffer-ask-why)
仿真可以根据 OP-AMP 共模电容、差分电容、频带宽度和反馈电阻确定零图。
因此、确认相位裕度也是可调的。
问题是、基准电压为2.5V 直流、但我想知道相位裕度值是否会对输出值产生很大影响。
2)案例1。 我认为 V_out 的表达式如下。
在这里、虽然它通常为 V_OUT≒V_ref、但人们认为、由于运算放大器的失调电压和偏置电流特性、可能会出现一些输出波动。
反馈电阻为 V_ref = 2.5V、我认为电阻调优可实现精确的输出校正。 我想知道你的看法。
3)。 案例2。 我还认为输出饱和、因为它是一个直流比较器、通过比较两个输入来输出高电平或低电平。
如果是、上述直流比较器是否无法测量增益裕度和相位裕度?
如果有方法来衡量它、如果您详细地告诉我、我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../case2_5F00_si_5F00_comp_5F00_1.TSC
4.)我将向您展示积分电路。
共源共栅放大器2。 我想、如果与比较器、反馈 R 值和小反馈电容器尺寸有很大的差异、
附加的积分电路能够进行增益和相位裕度仿真。 由于输出方法不同(根据两个输入的比较来确定积分输出和输出)、积分器是否能够进行裕度仿真和比较器?
e2e.ti.com/.../7343.DRIVE_5F00_OUT_5F00_LM358_2800_PhaseGain_29005F00_DC.TSC
5、如果直流比较器无法检查增益裕度和相位裕度、是否有办法知道电路的稳定性和响应速度?
有很多问题,但如果你能回答,我将不胜感激。