This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:工作温度范围

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929419/op07c-operating-temperature-range

器件型号:OP07C

各位专家、您好!

我对工作温度范围有疑问。
如果我们忽略数据表所保证的精度、是否可以在-40度至125度范围内运行?

在数据表 P6图1中、似乎包含了在-40度和125度下测量的数据。
这意味着 OP07C 可以在-40度和125度的温度下运行?
如果你能给我评论,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    OP07C 专为0-70C 工作条件而设计。 正如您指出的、温度范围内的性能将无法得到保证。  

    如果我们忽略数据表所保证的精度、是否可以在-40度至125度范围内运行?

    您的问题非常模糊。 如果我们忽略精度、它是否会在-40C 至125C 的温度范围内运行? 我的答案可能是、但您的应用能够使用哪些不准确的部分。 我不建议在这种情况下使用、因为实际工作温度与建议的工作温度相差很远。   您是否能够从我们的精密运算放大器产品系列中找到其他替代产品?

    当对器件进行特性描述时、数据表中的数字基于0-70C 的工作温度。 必须有一个原因、我们指定0-70C 的温度范围、而不是其他工作温度范围(该部件似乎在1983年过时)。   

    如果其中一个参数增加了工作温度范围(例如-10C 至85C)、您将获得另一组性能数据。 我不知道哪些精度部分对您很重要。

    当我担任航空系统工程师时、我经常在温度额定值有问题时测试系统/器件。 假设器件仅在-40C 的低工作温度下可用、而应用在-55C 下被调用、我们必须测试和评估较低的温度性能。

    每个 IC 器件在其低温和高温失效限制中都有自己的设计裕度、这不同于数据表中提供的图。 通常情况下、如果器件在温度下加电并逐渐降低环境温度、例如从0°C 降至-40°C 或更低、则问题不大。 即使该器件超过额定工作温度(由于该器件或周围环境中的残余热量)、该器件也可能能够保持正常运行。  

    但是、0-70C 额定温度的部件是否通过低温浸泡测试是有问题的。 在这种情况下、必须在低温条件下浸湿器件、例如-40°C 或-55°C 持续数小时或一整夜、然后在浸泡温度下加电。 某些0-70C 部件无法正常加电、例如 MCU、FGPA、CCD/CMOS 传感器等。 对于在较高温度环境下运行、也可以说是类似的原因。  在任何情况下、都可能存在显著的加电时间延迟或其他与热相关的问题、因此不建议在-40至125C 的应用中使用额定温度为0-70C 的器件。  决策的未知和未测试参数太多。  

    最棒的

    Raymond