This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857原理图审阅

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929173/opa857-opa857-schematic-review

器件型号:OPA857

尊敬的团队:

您是否愿意帮助查看 OPA857的原理图?

谢谢。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我对该原理图有两个意见:

    1. 在正常运行期间、TEST_IN 应连接到 VCC。
    2. 应调整比较器的基准电压... OPA857的输出摆幅为1.83V (0A 输入时)至0.6V (假设增益为20k Ω、电流约为60uA 时)。 不过、看一下光电二极管的规格、短路电流为6uA、转换为120mV、或者输出引脚摆动至1.71V。 因此、实际上、您永远不会在电流配置下达到基准电压。

    最棒的

    Hasan Babiker