This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2379:OPA2379AIDR–高温下输出不稳定

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929016/opa2379-opa2379aidr-output-unstable-at-high-temperature

器件型号:OPA2379

大家好、

 

℃客户使用 OPA2379AIDR、但他们确认在高温(约40 μ V)下输出电压波动(不稳定)大于20mV。

-发生频率很低

-事件数目为1个单位

-这种现象在低温时不会发生。)

 

他们执行 A-B-A 交换交叉检查。

因此、观察到的问题与系统无关。

因此、他们认为这种现象的原因是 OPA2379AIDR、并想知道根本原因。

 

我想就此事征求你的意见。

请告诉我您的电子邮件地址。

我可以发送客户信息(他们的电路和波形)。

 

我期待您的回复。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、隐藏、  

    请向我发送电子邮件、应用团队将相应回答。  

    我的电子邮件是 carolina@ti.com

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州