This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:采用 OPA192的 Howland 电流泵电路

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928919/opa192-howland-current-pump-circuit-with-opa192

器件型号:OPA192

我在 Howland 电流泵电路中使用 OPA192。

但是、在所示为2K 的较高电阻负载下、当输入高于2.5V 时、电流会关断

我认为我处于所有输入和输出规格范围内、但它不起作用。

TINA 仿真所做的。

有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HTML 图片未发布。

    OneDrive 链接可查看原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为您的 TINA 文件中有一些损坏的东西、因为我遇到了仿真问题。 我将电路复制到新的 TINA 重新启动中、然后开始按预期进行仿真。 您将找到随附的更正后的 TINA 文件。

    由于改进的 Howland 电流泵为恒定输入电压提供恒定输出电流、因此 OPA192输出电压会按照负载电阻的比例移动到特定电平。 在更高的负载电阻水平下、输出电压上升到 OPA192输出电压没有剩余额外范围的程度。 如果电路要保持线性运行、则无需再增大负载电阻。

    下面的 I 显示了负载电阻范围为0欧姆至5千欧姆的 OPA192改进型 Howland 电流泵。 超过5千欧的负载电阻时、输出将达到其相对于电源轨的最大摆幅。 在 TINA 直流传输分析中增大最大电阻将揭示发生的位置、也可以轻松进行计算。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_IHCP_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我遇到了2K 负载电阻器的问题。

    它在2.5V 的命令电压下停止。

    如果我回顾一下、它似乎会关闭。  这是我的问题。 我同意你的上述答复。 但在2K 负载下、它应该在5.00伏下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当输入电压超过2.5V 时、仿真过程不会出现任何问题。请参阅下图所示的仿真图像。 这将使用我发布的 TINA 文件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在实际中确实使用具有100欧姆负载的5V 命令。

    但不是2K 负载。

    有什么想法要看什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当  电路正常工作时、OPA192和大多数更高电压的运算放大器应在改进的 Howland 电流泵电路中工作。 真实的电路性能应密切模仿您从仿真中获得的结果。  由于您在 Vin 高于2.5V 时遇到问题、 因此有关电路或组件的问题  是不正确的。  

    以下是一些要检查的基本事项:

    1. 重新检查电路接线。
    2. 使用 DMM 检查电阻器值、以确保它们与原理图值相匹配。
    3.  使用 DMM 确认输入电压和电源电压电平。
    4.  使用 DSO 和10x 探头检查 OPA192输出是否存在任何振荡迹象。
    5. 使用新器件或其他高压运算放大器替换 OPA192。 查看 电路 在 输入电压大于2.5V 时是否按预期工作。
    6.  我们遇到的一些客户电路问题是 PC 板清洁度或缺少。 电路板上的残留焊剂可支持电路板泄漏电流。 使用前应正确清洁所有 PCB。

    请告诉我您的发现。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的差。

    非常感谢!

    我的电路中的继电器驱动器的 SPI 命令存在时序问题。

    电压源连接到电流电源。 赢得电压源:-)

    解决了。 感谢您的支持!!!!!