This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4191:滤波器设计工具中的 OPA4191

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA1678, TINA-TI, TLV170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928293/opa4191-opa4191-in-filter-dezign-tool

器件型号:OPA4191
主题中讨论的其他器件: OPA191OPA1678TINA-TITLV170

尊敬的先生,请回答

我在  带通滤波器的滤波器设计工具中进行了计算、请参阅附加。

我设置 FC=1873 Hz、但程序计算错误、并设置 FC=1000 Hz。

可以做些什么?

TIA。

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_308_5F005F00_200Hz.pdfe2e.ti.com/.../OPA4191_5F00_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您的目标放入 FilterPro 中-这些 R 和 Q 值过高、您可能需要查看 DABP 设计、只需将该项输入 e2e 搜索中、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、谢谢

    对不起,我不清楚。 您报告说、"这些 R 和 Q 值太高"。 这会带来什么呢? 这样的滤波器是否会不稳定?

    Q 是 滤波器质量因素吗?  什么是"R"?

    我基本上对500Hz 通带感到满意、如果 200Hz、则很难实现。

    我将在 e2e 中查看 DAPB 设计。

     为什么程序 Filter Dezign Tool 无法正常工作? 不过、从第四次尝试使用滤波器设计工具 即可正常工作!

    TIA

    此致、

    Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些滤波器程序中的大多数将会愉快地提供基于数学的解决方案、这些解决方案需要一些元素、这些元素会引入其他问题(高 R 可能会导致噪声和相位裕度问题) Q >而大约6个则需要您无法购买的 RC 精度。  

    无论如何、我有几个 DABP 文件、我根据您的要求进行了调整、出于某种原因、我无法获得 OPA191模型的良好结果、 但是、我之前使用过的 OPA1678在名义上看起来非常好、我可以使用指定的精度运行这个 Monte' Carlo、它将具有相当大的展频、我怀疑、  

    e2e.ti.com/.../4th-order-DABP-with-OPA1678-working.TSC

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上在蒙特卡洛(400例)中看起来非常好、达到500Hz 将会改善它、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法正确显示我的回复、让我重复最近的设计、  

    这里是一个放大的标称值、我必须重置第二级、以便标准值更好地达到目标。 您可以更轻松地以标准值步骤购买更准确的 RC、我还将附加最新的 TINA 文件、  

    e2e.ti.com/.../8372.4th-order-DABP-with-OPA1678-working.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、顺便说一下、  

    更新的 TI 在线滤波器工具有一个大大改进的用户界面、但是内部信息取决于 BurrBrown 的大约1990 FilterPro 设计代码(我想)。 该工具主要基于数学、在许多方面也非常好。 它适用于 SallenKey 或 MFB 实现假设、这会使 Q>6 say 的实现变得困难。 DABP 的出现时间很晚、我不相信它会被编码到供应商工具中-它可能在某些第三方工具中、但这些工具在将要求与器件匹配方面存在太短的距离(TI 工具也是如此)。 一旦您有了目标、您就会进入运算放大器限制、从而让您不得不考虑合理的器件  

    1英镑

    2.噪音

    3.转换率

    输出摆幅、  

    5等等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、谢谢您!

    抱歉、请  再次发送具有 OPA1678 working.tsc 的4阶 DABP。 我 无法在 TINA-TI 中打开它。 文件可能已损坏。

    TIA

    Sinsinely、

    Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是,您的第二个文件不想打开...

    嗯、最后我看到了电路-我将自己在 TINA 中绘制它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是 V7保存、我也可以尝试 V9、我想知道我在 V11中使用的 RC 容差功能是否不会输出文件-  

    e2e.ti.com/.../0511.4th-order-DABP-with-OPA1678-working.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是 V9节省、  

    e2e.ti.com/.../3527.4th-order-DABP-with-OPA1678-working.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 已打开!  V9.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、很好、很好知道-我将开始为此使用 V9、  

    整个在线滤波器设计工作非常庞大、而且有很多分层结构。 我尝试在这里进行基准测试-

    https://www.edn.com/testing-op-amp-tools-for-their-active-filter-design-accuracy-and-dynamic-range/

    https://www.edn.com/active-filter-design-tools-shootout/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael!  

    问题似乎已解决。 我现在将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请回复并重新打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、您好的 Tamara!

    我已经开始尝试找出程序滤波器设计工具不起作用的原因。 但是、它 突然开始工作。 但我的主要问题不在于它!  

    您发送给我的滤波器非常有趣、我一定会在模型上检查它。 但很难找到容差为1%的电容器16nF 和27nF。  

    我需要1873Hz 的带通滤波器。 我计算了一个-3dB 频带200Hz 的滤波器。 这是一个“过滤器1”电路。 我需要通过相位操作接收信号(相移键控信号)、请参阅图1中的该信号。 一个相位的变化时刻由一个箭头显示。 我设置过滤器质量 Q=10 (“过滤器1”)的大小。

    滤波器1之后的信号具有图2中表示的形式。 也就是说、在相位变化一段时间后、发生了不良的振荡过程、如红线所示。 它是接收器正常工作的关键-我们无法正确定义相位变化的时刻。 我的画不是那么精确,但我认为,一个本质是清楚的。

    然后,我更改了滤波器的参数,显著增加了通带(大约增加到1500Hz 甚至更高),并设置了滤波器质量 Q = 1,请参阅“滤波器2”电路。 然后、如图3 (绿线)所示、一个相位的变化过程开始发生。 这种形式的信号适合我们、但此处的滤波器2已经不再是正常的滤波器!

    问题:1)是否可以避免相位变化时的长振荡过程、从而不会增加滤波器的强通带? 400-500 Hz 的通带 适合我们。  图3所示阶段的改变过程对我们来说是合适的,图2所示的改变过程对我们没有安排。 GBP 值是否不足可能会出现问题? 在这里、通常需要2MHz。 我使用了 TLV170。  

    2) 2)我能否在 TINA-TI 中的电路上馈送相移键控信号?

    TIA

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    e2e.ti.com/.../1258.Figures-1_2D00_3.docx

    e2e.ti.com/.../1616.Filter-1.TSCe2e.ti.com/.../3617.Filter-2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Vladimir、你应该接受最后一个文本并开始一个新的主题-我将回答 CAP 问题、但 TI 将不得不接受其余的问题-  

    在这里、您使用的是 Mouser 网站、该网站没有库存、但您可以找到其他网站:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by