This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:工作温度说明

Guru**** 2805205 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906413/opa2210-operating-temperature-clarification

器件型号:OPA2210

团队、

数据表的第6.3节显示了-40至125C 的"额定温度"和-55至150C 的"工作温度"。 我在产品文件夹的"订单和质量"部分看到、它显示工作温度范围为-40至125°C。 您能否简单介绍一下如何阅读数据表第6.3节中的"额定温度"和"工作温度"?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    OPA2210数据表是管理文档、提供 了有关 TI 保证 产品 电气性能的信息。 数据表在第6.3节表中正确列出了额定和工作温度范围、如下所示:

      订单和质量网页中列出的工作温度信息错误地将其列为-40°C 至125°C 应将其列为-40°C 至150°C

    感谢您将此事提请我们注意。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    谢谢你。 您提到了"工作温度... 应列为-40C 至150C。" 这些数字似乎是"额定温度"和"工作温度、Ta"之间的混合值-您能澄清这两者之间的差异吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    当然。 当您 kΩ OPA2210数据表的电气特性表时、您将看到、沿着表的顶部、它显示"在 VS =±15V、TA = 25°C、RL = 10k Ω 连接至1/2 Vs、VCM = VOUT = 1/2 Vs (除非另有说明)"。 此对话的要点是 TA = 25°C、 这是表中的大多数参数被指定和保证满足的温度。 但是、当您查看该表时、您会注意到 许多 参数也指定了温度范围 TA =–40°C 至125°C 这是参数的指定温度范围。 每个适用 参数都有一个典型值、以及一个最小值或最大值。

    您可能会注意到、电气特性表中没有提到工作温度。 工作温度范围只是  OPA2210的功能温度范围。 一旦超过指定温度范围的极端温度并进入工作温度范围、就不能保证达到何种电气性能。  这意味  着 OPA221在工作温度范围内继续作为运算放大器工作。 在  这个扩展温度区域内、某些电气参数可能会因其额定温度范围水平而出现降级。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    谢谢。 我知道,在-55和-40之间以及+125和+150之间,我们是自己的–只能保证作为运算放大器使用。  但我不明白为什么您写了“它应该被列为-40C 至+150C”。  似乎应该为-40至+125 (某些技术规格保证)、或者-55至+150C (保证为一个运算放大器)。  也许-40C 至+150C 是在-40至+125C 的环境温度范围内对结温进行调整?  如果是这种情况,应该这样说,但我认为最好不要提及第三个温度范围。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      订购和质量网页上列出的低端温度应该 为 -55°C 、这样它与数据表第6.3节表格信息相匹配。 OPA2210网页应 列出–55°C 至150°C 的工作温度范围 我在之前的回答中列出了错误的较低温度。

    很抱歉造成混淆。

    Thomas

    精密放大器应用工程