This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2902:轨到轨部件

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928677/lp2902-rail-to-rail-part

器件型号:LP2902

您好!

LP2902是否是轨到轨 Opa?

我可以在产品详细信息中找到中的"至 V-轨到轨"信息、但我在数据表中找不到任何要提及的轨到轨信息。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumiko、您好!

    输入范围为0V 至 VCC - 1.5V、输出范围为1V 至 VCC - 1.9V。  因此、输入和输出都不是轨到轨。   

    请注意、如果输出负载(包括反馈)端接至 GND 或 VCC、则 VOL 和 VOH (而非两者)均可提升为轨。 LP2902的输出不会与下拉或上拉电阻器发生对抗。