This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA198:电流分流负电压和低负电流

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: INA198, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928749/ina198-current-shunt-negative-voltage-and-low-negative-current

器件型号:INA198
主题中讨论的其他器件: INA190INA186

大家好、

我需要在 NMOS FET 的栅极上使用负电压(-7V)测量低负电流(-20uA)。  

我想使用 INA198、因为 Vin 介于-16V 至+80V 之间、但输入偏置电流引脚 Vin-最大值为16uA。

是否有一些具有低输入偏置电流、负电流和负电压的电流分流器?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我们的电流感应放大器通常具有更高的输入偏置电流。  我们有 INA190和 INA186、它们具有较低的 Ib、但它们不满足电压要求。  如果您有可用的负电源、我们 的仪表放大器可能 会为您解决问题。