This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311的应用

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906467/amc1311-application-for-amc1311

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: TLV6001

尊敬的团队:

我正在使用 AMC1311进行一些设计。 我在前面有一些问题。

我在数据表中看到 AMC1311内部使用的载波的标称频率为480MHz、我不知道如果 PCBA 中有一个 AMC1311 (始终通电)、辐射发射如何?

2、模拟输出有 VOUTP 和 VOUTN、有一个应用是通过运算放大器 TLV6001使用单端输入 ADC、我的问题是、如果我直接在 VOUTP 和 GND2之间使用模拟值、它是否正确?

3.我在网站上没有找到 AMC1311的 PSpice 模型,您可以支持吗? 你人真是太好了。

非常感谢!

博世的 Jin Jian。