This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158:查找器件型号选项的说明

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905748/lm158-lookking-for-explanation-of-part-options

器件型号:LM158

提前感谢您的帮助。

 

事关:部件号 LM158J/883B。

我们正在尝试确定上述与 LM158J/883C 或 LM158J/883Q 或 LM158J/883QS 之间的差异、但无法在数据表中找到说明 B 与 C、Q 和 QS 之间的差异。

这是您可以解释的吗? 还是参考介绍这些选项的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM158J/883、LM158/J883B 和 LM158/883C 属于相同的 mil 级产品。

    最初、要求在产品名称末尾包含 mil 标准的修订版字母。   该要求在修订版之后被放弃 因此、较新制造的器件仅为 LM158J/883。

    我不熟悉产品名称 LM158J/883Q 或 LM158J/883QS。  您在哪里看到了这些产品名称、是德州仪器(TI)还是 National Semiconductor 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我相信这些器件是 National Semiconductor。

    我附上了一些我们在互联网上找到的照片、其中显示了 Q 和 QS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Q"不是器件型号的一部分。   这是 mil 标准要求的标记。  这并非总是必需的、而旧产品将不会有它。

    "S"表示测试地点、在本例中为新加坡。  测试站点代码是可选的、我们不会将其用于较新 生产的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这回答了我们的问题。

    非常感谢您的专业知识和支持!