This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2172:电源电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906658/opa2172-supply-voltage

器件型号:OPA2172
主题中讨论的其他器件:OPA2991

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

这是 Delta 电信电源领域的一个大型项目、因此请及时提供帮助!

客户将 OPA2172IDR 作为第二来源、但他没有注意到系统使用4.5V 对于器件而言太低。

他可以测量该 OP 的4.3V 电源电压、但该器件仍能正常工作。

数据表仅提及推荐电压、但未提及最小值。

我们还想知道4.3V 是可以接受的吗?

如果不是、您是否具有规格相似的合适 P2P 器件。 但电源电压较低的器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    数据表中指定的最小电源电压为4.5V。 这在数据表的"电源"下的表7.3和第10页中进行了说明。 如果器件的工作电压低于4.5V、则无法保证数据表规格。

    我建议查看可在低至2.7V 的电压下运行的 OPA2991。

    谢谢、

    Tim Claycomb