请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9101 主题中讨论的其他器件: TLV9102
您好!
对于驱动扬声器的单端至差动输出转换器应用、我有一些有关 TLV9101实施的问题。 我需要对 TLV9101是否能够支持单端转换器的负载阻抗进行一些说明、扬声器的负载估计为16 Ω? 此外、由于该器件具有抗 EMI 功能、因此与 TLV2740等器件相比、我希望周围电路的干扰更小吗?
5V49EE903NLGI8