This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301 - TIDA-00912电源

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00912, AMC1301, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928526/amc1301-amc1301---tida-00912-supply

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:TIDA-00912OPA2376

大家好,我想问,为什么在 TIDA-00912参考手册中,AMC1301的高侧由+-2,5V 供电? 当输入接受+-250mV 电压时?  

有人能解释一下,这样我就能更好地理解吗?  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    感谢您关注 TIDA-00912和 AMC1301。  

    AMC1301由双极电源供电。 AMC1301 GND1连接到-2.5V、VDD1连接到+2.5V。  这样可在 VDD1和 GND1或 AMC1301之间提供有效的5V 电源。

    双极+2.5V 和-2.5V 电源的 GND 以分流器的浮动 GND 为基准。 OPA2376输出的共模电压略高于0V、因此恰好处于 AMC1301电源电压的中间。

    我们在 TIDA-00912设计文件夹 www.ti.com/tool/tida-00912中提供了完整的 TINA Spice 仿真文件。 您 可以从以下位置直接访问 :https://www.ti.com/lit/zip/tidm003。  

    此致、
    Martin Staebler