This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231 -一个用于两个电流监视器的单感测电阻器

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928259/ina231---a-single-sense-resistor-for-two-current-monitors

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件:INA381

您好!

在新设计中、我们将使用两个电流传感器放大器:INA231 (可通过 I2C 接口配置)和 INA381 (模拟输出电压和警报输出)。

每个电流传感器都有自己的感应电阻器(10m Ω)。

我的问题:我可以对两个放大器使用相同的 Rsense 吗? 或者、一种感应会以某种方式干扰另一种感应?

谢谢、

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cha ens、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  只要分流器具有适当的开尔文连接、共享分流器配置就应该起作用、以减少输入偏置电流对两个 INA 器件的影响。