Other Parts Discussed in Thread: LM6172, TINA-TI, THS3092
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 THS3092
您好!
我正在尝试在 D/A 应用(0V -> 3V)后以3的增益放大信号(输出信号:0->9V):D/A >同相放大器。
输入信号是具有不同时间范围的脉冲:从50ns 到100ns。
我的规格是:
•电源:-5/+15V 或0/15V
•双通道
•闭环带宽:我希望 RT 速度尽可能快、例如5ns、BW = 0.35/5ns = 70MHz
我找到了一个能够实现它的运算放大器:LM6172,但当我模拟行为(在 SPICE 上)时,我会看到输出通道上出现一些振荡。
我设计了一个闭环增益= 2 (R2/R1 = 2)=> R2 = 20kOhm 的同相运算放大器
尝试将电阻值(从20kOhm 降低到20Ohm) 为了减少振荡、它正在工作、但是电路消耗太大:解决方案 NOK。
我使用了一个电容器,但其值非常小(<2pF),我怀疑它上面的电容器是满的。
我可能应该使用频率补偿方法。
我的问题是:
- LM6172是否是此应用的理想选择? 如果否、您是否有其他参考?
- 如果是、如何减少反馈振荡? 或者如何解决?
- 是否需要添加其他规格?
非常感谢。
此致
Bob T.