This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:THS4524的未使用引脚

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4524, THS4552, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928186/ths4524-unused-pin-of-ths4524

器件型号:THS4524
主题中讨论的其他器件: THS4552THS4551

我的原理图中未使用 THS4524的4个模块中的1个模块。 所有4个模块都使用电源。 3个模块用于差动至差动模式。 对于未使用的输入、两个输入短接在一起并连接到接地端。 第4个模块没有反馈电阻器。

此类方案是否会给 THS4524的其他3个模块带来问题? 功能板工作正常,但无论在嘈杂的环境中,第4个模块都可能造成任何损坏或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我不会这么做。 我会添加四个1k 反馈电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。 缺少反馈电阻器是否会导致 THS4524的其他3个模块出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 正确、您需要设置未使用的通道并将反馈 R 和输入 R 接地。 VCM 引脚可以悬空。 您现在使用它的方式可能会将输出固定在全电源差分差分差分差分。 这是一个未知的操作点、虽然它可能不会影响其他3个通道、但并不谨慎。  

    顺便说一下、这款四通道 FDA 是其中唯一一款四通道 FDA、您可能会考虑 THS4552大幅改进的升级(双通道)。 更小的封装。 或者、如果您仅需要3个通道、即双通道和单通道 THS4551。