This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7732:群延迟/相位延迟

Guru**** 2847070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904082/lmp7732-group-delay-phase-delay

器件型号:LMP7732

您好,

我想知道 是否可以使用 Tina TI 测量相位延迟和群延迟?

如果是,您可以建议绘制相同图的步骤吗?

谢谢、此致

里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用线性 F 扫描运行交流仿真、可能有一个实用程序来报告相位线性度和传播延迟、或将数据转储到 Excel 并从中提取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Riddhee、

    您能否与我们分享原理图?  

    如果您想了解确切 的相位延迟、请遵循 Michael 的建议。 如果您想了解近似相位延迟、可以通过 Tina 仿真进行测量。 对于单极系统、相位延迟从一个极点(5.73度)提前十倍频开始、并在极点(84.3度)之后十倍频结束。

    对于群延迟而言、会稍微复杂一些、但我们必须看看它是闭环系统还是开环系统。 您的应用是什么? 您是否检查了运算放大器稳定性问题或其他问题?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  

    我们以前在 早期 CFA 器件上进行了大量线性扫描群延迟测量、这些器件基本上是线性相位、恒定群延迟-我们之所以这样做是出于多种原因、但请记住、 如果您需要该精度水平、封装延迟将增加仿真群延迟、具体取决于封装尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、要进行该封装延迟测量、您必须进行直通校准、包括 I 到 O 短路的电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    我运行了线性频率扫描,但无法从图解中提取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我已根据客户提供的原理图构建了随附的仿真文件、如下所示

    e2e.ti.com/.../0456.Schematic.TSC

    它是 Sallen-Key 差分低通设计。 我无法在低频下获得所需的响应。 您能帮我确定问题吗

    此致、

    里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Riddhee、

    以下是从绘制的图像中提取数据的方法。  

    您希望在 Sallen-Key 滤波器中实现什么频率响应?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../riddhee_5F00_lmp7732.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、Kai、

    我按照您的说明从交流线性频率扫描结果图中提取数据、但导出的文本文件结果为空白


    至于频率响应、由于它是一个低通滤波器、我希望在低频时具有更高的增益。

    以对数刻度表示的频率响应:

     我想知道为什么增益下降到较低的频率。

    谢谢、此致、

    里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Riddhee、

    因为您的输入信号超出了共模输入电压范围。

    e2e.ti.com/.../riddhee_5F00_lmp7732_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Riddhee、

    感谢 Kai 的分析。  

    关于您的输出文件、我导出了从上面的电路生成的波特图、请参阅随附的文件。

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/tcurve-05132020.dat

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai、

    我相应地修复了我的仿真文件、并且能够看到预期的响应。

    感谢 Raymond 为我提取结果。

    您的解决方案非常有用。

    此致、

    Riddhee Abhyankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是受欢迎的,Riddhee :-)

    Kai