主题中讨论的其他器件: INA118
您好!
通过模拟符合所需 VCM 电平的 INA818、我可以在结尾处获得非线性区域。
它也出现在 INA 输入上的+-23.5mV 差分电压限值之前。
e2e.ti.com/.../INA818_5F00_INA118_5F00_ReferenceDesign_2D00_TA_5F00_SIM.TSC
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
通过模拟符合所需 VCM 电平的 INA818、我可以在结尾处获得非线性区域。
它也出现在 INA 输入上的+-23.5mV 差分电压限值之前。
e2e.ti.com/.../INA818_5F00_INA118_5F00_ReferenceDesign_2D00_TA_5F00_SIM.TSC
谢谢!
您好 SrgiO、
感谢您的发帖以及与我分享原理图。 INA818无法一直摆动到电源轨。 在第7页的数据表中、您将看到任一电源轨的电压输出摆幅指定为0.15V。 这就是为什么您的输出被限制在大约0.15V 至4.85V 之间的原因。
如果您的输出需要0至5V 电压、则需要增加 INA818电源来处理此问题。
希望这会有所帮助。
e2e.ti.com/.../INA818_5F00_INA118_5F00_ReferenceDesign_2D00_TA_5F00_SIM-EDIT.TSC
您好 SrgiO、
当内部差分放大器的输入电压离开线性共模输入电压范围(距离电源轨约2V)时、会出现第一个链接、在+2V 和+3V 的情况下:
e2e.ti.com/.../sergio_5F00_ina818.TSC
当内部差分放大器的输出级进入饱和状态时、会产生第二个 kink。
Kai
您好 SrgiO、
感谢您耐心等待我查看此器件的内部节点。 在两端、您都要使 INA 的输出饱和(即差分放大器级的输出)。 您的输入范围非常好、问题是输出摆幅被满贯。 这就是您看到"kink"的原因。
您要将 R4更改为115欧姆至125欧姆。 这与以下输入差分电压范围相关:-31.78mV 至30.74mV。 假设 R4为1162 Ω、这大约与-24mV 相关。 Vout =增益* Vd + Ref = 100 *-24m + 2.5 = 100mV。 这超出了 INA 的线性输出摆幅。 在5V 单电源上、INA 的线性输出摆幅为0.15V 至4.85V
让我们总结一下您的电路:
根据 VCM 与 Vout 边界点图、您只能处理-23.5mV 至23.5mV 的输入电压。 这就是您在输出曲线中看到 kink 的原因。 您正在将器件推向超出其指定的限制、因此我们无法预测其行为。 我在下面附上了 VCM 与 Vout 图的照片。
如果要处理此 Vd 范围并保持5V 电源、则需要调整增益和基准电压、以确保不会超出输入/输出范围。
您好 SrgiO、
这看起来像是一个模型问题。 仿真中不应像您生成的那样显示输出扭结。
让我们总结一下您的电路:
根据 VCM 与 Vout 边界点图、您只能处理-23.5mV 至23.5mV 的输入电压、从而产生0.15V 至4.85V 的输出。
我们正在更新模型、我将在模型上线后通知您。
同时、您可以下载 VCM VC Vout 工具、以便确保以线性方式运行: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC