This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4316:关于 TLV4316IDR 内部布局

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903517/tlv4316-about-tlv4316idr-internal-layout

器件型号:TLV4316

,紧急,咨询 TI 芯片设计工程师或芯片处理工程师, TLV4316芯片的内部布局是否有 TI 标识。

以下是 TLV5638 芯片内部标识以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、欢迎来到论坛。

    遗憾的是、我们无法评论器件的内部布局。  您能解释一下为什么这些信息很重要吗?  也许我们可以采取不同的方法来解决您的问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们通过 Mouser Electronics 购买的组件、我们需要判断传入的材料是否由 TI 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是一名 OEM、是摩托车电路板的组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Mouser Electronics 是 TI 的授权经销商。 因此、芯片应该是真实的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 是对的。  Mouser 是 TI 授权经销商。

    但是、如果需要、您可以向我发送器件的两个图像。  顶部和底部的一个图像。  我可以查看标记并检查是否有任何问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们一段时间内没有听到您的反馈。  我希望你的问题得到充分解决。  如果没有其他问题,我将认为这一问题有待解决。  如果您需要进一步的帮助、请随时在此处发帖。

    谢谢、

    Daniel