This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:输出信号行为

Guru**** 1126010 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317, LM7705, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903404/ina317-output-signal-behavior

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件: LM7705TINA-TI

您好!

我正在从函数发生器应用100Hz、10mV pp 的正弦波来测试以下电路。 我对我的电路进行了以下更改:增益设置为~101、Rg =1kOhm、从我的原始电路中删除了 C7、D3、D4。 在开始阶段、我的输出是根据我的初始增益计算(~600mV)、但输出缓慢地不断上升、并且在输出接近电源3时达到饱和。 3V 直流 移除 D3后、D4略微减慢了输出的斜升速度。 此外、我想知道为什么我的输出信号是恒定直流而不是正弦波、我的100Hz 输入频率在数据表第6.5节指定的限制范围内。  

谢谢、

Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    为什么要打开一个新的线程? 我们已经在这里讨论了您的电路:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    由于这是一个与最后一个关于偏移的问题不同的问题、因此我开始了一个新的线程。

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    是的、但它是相同的电路。

    INA317的输入泄漏电流必须有一条通往信号接地的路径。 请参阅数据表的第8.2.2.5节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我已经阅读了数据表部分、并对应该采取何种缓解方法感到好奇。

    我将函数发生 器仅用于测试目的、我的实际应用是惠斯通电桥。 我的输入电阻为50欧姆(带函数发生器)和1000欧姆(带惠斯通电桥)。 我有两个问题。

    1) 1)对于我的应用、这是  提供输入共模电流路径的更好方法: 麦克风或热耦合。

    2) 2) 为什么我观察的是恒定直流信号而不是完整/整流正弦波。

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    您能回答两个问题。

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    1) 1)对于我的应用、这是  提供输入共模电流路径的更好方法: 麦克风或热耦合。

    对于麦克风或热电偶、您将需要提供如 Kai 所示的接地电流路径、因为 INA317的 IB 仅需要+/-70pF 典型输入电流。  


    2) 2) 为什么我观察的是恒定直流信号而不是完整/整流正弦波。

    如果将正弦波馈入 惠斯通电桥、  则 INA317输入端的 Vin+和 Vin-信号相同(假设电桥已平衡)、 INA317的输出将是恒定直流信号、因为 INA317的差分输入信号已被消除。    

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Raymond、

    我的输入应变仪具有1K 电阻。Rb=10K 是否适用于我的应用、或者我需要进一步增大/减小它。

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    首先、您必须知道应变仪的信号范围。 您期望的信号振幅。

    然后、失调电压的数量是一个问题。 有时、尤其是使用自装配应变仪电桥时、失调电压可能会严重超过负信号范围。 那么、您的偏移电压究竟来自电桥的是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我放置一个10k Rb 电阻器、那么我的输出始终为零、并且它停止响应我的输入。

    以下是有关我的应变仪(SG)的信息:

    • 灵敏度2mV/V。
    • 最大适用应变为30、000微应变。
    • 电桥激励电压为3.3V
    • 全桥、SG 电阻为1000欧姆。

    因此,我的 SG 生成的信号的最大理论值为6.6mV。 但是、我不想打破我的 SG、因此 我的应用中不会出现接近30K 微菌株的情况。 对于我的应用、应变值为2、000 微应变、这应该会给我一个33微伏的信号。我从我的电桥看到的典型偏移为8-10 微伏

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    我正将正弦波直接施加到 INAMP 的反相输入端、这就是为什么我不在输出端观察正弦波的原因。

    Jagbir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../jagbir_5F00_ina317_5F00_tlv9001.TSC

    但我建议采用一个应变仪电桥、该电桥会产生更高的输出信号!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我正在使用外部直流电源和负载电阻器测试我的电路、但输出不是我所期望的、随附的是仿真文件。我看不到增益为5。  

    e2e.ti.com/.../Jagbir-INA317.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我放置一个10k Rb 电阻器、那么我的输出始终为零、并且它停止响应我的输入。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir,

    您是否采用以下方式进行配置? 输入必须是差分信号。 波形发生器是一种低阻抗器件。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    如电路中所示、我的输入是直流 、而不是交流、我的问题是电路为什么不提供预期增益。 您能回答这个问题吗?

    我的电源是单极的、因此我无法为 INAMP 提供差分电源。 如何使用现有单极电源实现所需增益而不使用额外电路作为参考。

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    您可以添加 LM7705以提供较小的负电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、  

    当增益= 5或 Vout = 500mV 时、100mV 的输入电压超出了共模范围与输出电压的要求。 Kai 建议了一个很好的解决方案、它对电压轨进行负偏置以进行 appx。 -0.23V。  

    我知道您使用的是3.3V、该图不在数据表中、但与图23类似。 对于您的电路、如果您将输入从100mV 更改为10mV、则您将在输出端看到50mV。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    如果我不对我的电源电压进行负偏置、那么可接受输入电压的范围是多少、增益为500。

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    输入电压范围不大。 假设差分电压为1mV、G = 500、Vout = 500mV、这超出了图21中所示的三角形状、此时 Vref = 0。 您的输入电压范围可能高达 100uV 左右。 您应该能够从 Tina 模型进行仿真。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    只是希望确保我们两个人都在讨论相同的术语。 三角形内的电压是共模电压而不是差分电压。

    输入共模电压表示   Vcm =[Vin (+)+ Vin (–)]/2 、差分电压表示 Vd=[Vin (+)- Vin (–)]

    因此、对于5mV 差分电压、相应的 VCM 为2.5mV、这应提供1.25V 的 Vo、增益为500、且该值完全在三角形内。 但是、如果我模拟此场景、我不会获得1.25伏的电压。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    您超出了常见输入电压范围:

    请记住、上述值是有保证的、而数据表图中的曲线仅为典型值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    从您的评论中可以看出、为了使任何输入放大器电路可靠工作、我们需要提供负电源、或者我们需要为基准信号提供+ve 直流偏移。

    我更愿意使用 LM770提供-ve 电源、因为它将提供更大的输入电压范围。

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    是的、没错。

    祝你好运:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!!!

    我对输入偏置电阻器 R7、R10和 RC 滤波电阻器 R3、R4有另一个问题。 您可以看到、我在输出端释放了几乎100mV 的信号、但如果我增大反馈电阻或减小 RC 滤波器电阻、则输出中的误差会显著减小。 您对此电路的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    请发布您的仿真文件。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +Simulation file.e2e.ti.com/.../INA317.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    我建议移除 R5、R7和 R10。 无需使用它们。

    移除 R7和 R10、尤其是 R5将会大幅增加灵敏度:

    e2e.ti.com/.../jagbir_5F00_ina317_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    我不熟悉 TINA-.我如何像您一样进行电阻扫描并在单个图中绘制输入/输出关系?

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    另外还随附了您网站中的一些 Tina-TI 培训视频。  

    https://training.ti.com/tina-ti-video-training-series

    最棒的

    Raymond