This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:需要 LM224DR 的温度漂移参数

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905634/lm224-need-the-temperature-drift-parameter-of-lm224dr

器件型号:LM224
主题中讨论的其他器件:LM2902

大家好、

我在 数据表中找不到 LM224DR 的温度漂移参数(仅显示 LM2902的漂移)。 因此、请帮助检查。

谢谢、

Dai Garrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrik、

    似乎是一个价格问题。 更多规格->更高的价格:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrick、

    实际上、只有 LM2902V 具有规格。 但是、这只是一个典型值、仅提供信息、但不具有绑定功能。  

    另一个 LM2902将是类似的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、对于 LM224、我们没有温度漂移参数?

    客户能否参考 LM2902V 的典型值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用典型值、但它只是典型值。 一些采样会更好、另一些采样会具有更高的漂移。