This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC081:TLC081IDR 的 ESD (HBM、CDM)结果

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC082, TLV172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905241/tlc081-esd-hbm-cdm-result-of-tlc081idr

器件型号:TLC081
主题中讨论的其他器件:TLC082TLV172

您好!

我在数据表中找不到 TLC081IDR 的 ESD (HBM、CDM)结果。

因此、请尽快向我提供。

谢谢、

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    如您所述、数据表中没有 ESD。 我确实找到了 TLC082 (双运算放大器)的 ESD 测试结果、该结果通过了2kV HBM、200V MM、1kV CDM。 请注意、数据表未提出任何 ESD 声明。

    您是否需要备选器件建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢你的答复。
    我找不到您找到的 TLC082的 ESD 测试结果。
    您能否向我发送 TLC082的 ESD 结果数据。

    如您所知、如果我在 TI 网站上下载"Qualification Summary"、则会在 ESD 的 Result 列中显示"See data shee"。

    那么、请将 TLC082的 ESD 结果数据发送给我吗?

     

    谢谢、

    此致、

    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的资质认证摘要。

    可靠性 Summary_TLC081IDR-4115430.pdf

    e2e.ti.com/.../Reliability-Summary_5F00_TLC081IDR_2D00_4115430.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现的数据是一项内部工作、它不是数据表的一部分、也不是 资格认证摘要的一部分。 我可以分享结果、但无法分享整个内部报告。 因此、如果需要 ESD 认证、则应使用不同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毕竟、从我的角度来看、TI 没有 TLC081IDR ESD 数据、对吧?
    Panasonic 公司通过指出 TLC081IDR 的产品名称来请求 ESD 数据。

    此致、

    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳时敏

    没有 ESD 数据。 TLV172是一个很好的替代产品、它具有 ESD 数据。 它没有 NULL 引脚