This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA337:INA337、电流检测电路、当输入为0V 时、输出端始终为64mV 电位、当7引脚连接到 USB VCC 时、仍然为58mV。 然而、这种电势不是固定的叠加、而是随着增值逐渐减小

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906060/ina337-ina337-current-detection-circuit-when-the-input-is-0v-the-output-end-is-always-64mv-potential-and-the-7-pin-is-still-58mv-when-it-is-connected-to-usb-vcc-however-this-potential-is-not-fixed-superimposed-and-gradually-d

器件型号:INA337

 INA337、电流检测电路、当输入为0V 时、输出端始终为64mV 电位、当7引脚连接到 USB VCC 时、仍然为58mV。 然而、 这个电势不是固定的叠加、并且随着输入电压的增加而逐渐减少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是:"7引脚仍然为58mV"

    您的意思是:"当输入为0V 时"? 这话什么意思? 引脚2或引脚3上的电压还是 R195上的电压?

    Kai