This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:跨阻放大器设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905920/opa657-transimpedance-amplifier-design

器件型号:OPA657

你好

我有一个与连接线程相关的问题。。。 我需要使用 OPA657设计跨阻放大器(TI 提供的任何更好的运算放大器-输入偏置电流较低、建议应用中有更好的选择)。

要求为:输入电流100pA、源极电容10pF、输入电流信号的全宽半最大值(FWHM)约为0.7ms 最坏情况下、所需的跨阻增益为10^9。  

我想设计这样的 TIA。 请告诉我、我可以使用 OPA657实现它吗? 感谢 Tina 仿真的支持。

如何测量 TIA 的频率响应? 在上次连接的过程中、Michael Steffes 先生建议了一种通过添加两个电容器和一个50欧姆电阻器来使用网络分析仪测量频率响应的方法。 是否可以让家里或其他人帮助我详细介绍所附的 Steffes 先生的演示文稿(最后一张幻灯片的第三张)?  

事实上、Steffes 在 https://www.electronicdesign.com/technologies/test-measurement/article/21774161/heres-an-easy-way-to-test-wideband-transimpedance-amplifiers 上撰写了一篇关于该主题的文章

遗憾的是、该链接丢失了来自服务器的图像、似乎无法让我理解该文章。

我们非常感谢您的支持。

此致

ARM

e2e.ti.com/.../5504.7762.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经把它发送给你阿里瓦拉根,你可以把这个标记为“已解决”吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题已由 Steffes 先生解决。

    谢谢您、Steffes 先生

    此致

    ARM