This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221的未使用通道是否会触发警告警报?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941380/ina3221-whether-not-used-channel-of-ina3221-will-trigger-the-warning-alert

器件型号:INA3221

大家好 、

我的客户 现在正在使用 INA3221。 我们发现器件 会触发  警告警报、不确定是否 是因为  原理图 将 IN+3悬空(原理 图如下所示)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能给我们一个原理图、显示输入端发生了什么情况吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们需要检查浮点 配置是否 会导致 警告警报。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您深入了解该论坛。  确定引起警告的最快方法是读取屏蔽使能寄存器。  如果您报告该寄存器值、我们可以帮助您进一步调试客户的情况。  数据表的第8.3.2.3节指出 IN+可以悬空、因此我不认为这是警告的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果未使用特定通道、是否最好将 IN+和 IN-引脚保持悬空、或者仅将 IN+悬空并连接到 Frank 原理图中所拥有的其中一个活动通道的 IN-? 哪种方法更适合或更适合?

    谢谢、

    Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noman、

    当器件监视所有通道、无论您是否打算使用它们时、我会将任何未使用的通道连接到活动通道 IN-。  然后可以将未使用通道的 IN+保持悬空。