This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7271:IN+和 V+上升期间的输出毛刺脉冲

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7271, TLV7031, TLV7011, TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902919/lmv7271-output-glitch-during-in-and-v-rising

器件型号:LMV7271
主题中讨论的其他器件: TLV7031TLV7011TLV1805

大家好、

当 IN+和 V+从0V 上升但 IN-保持低至0V 时、我是否可以让您帮助检查输出中为什么会出现毛刺脉冲?

V+为3.3V 电源、IN+为电阻分压器并连接至 V+ 3.3V。 (10k 从 V+到 IN+、100k 从 IN+到 GND)

IN-被连接至2.5V、但是此时仍为0V。

感谢你的帮助。

此致、

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    这实际上相当常见。 当电源电压低于指定的最小电源电压时、堆肥器的输出会随机"触发"。 缓慢的电源斜坡使其更加明显。

    当低于最小电源电压时、输出可能不响应输入、因为内部偏置不正确(尚未)。 因此、即使输入条件正确、比较器也没有响应。 当电源电压低于1V 且轨到轨输入器件更容易获得时、这通常最为明显。 启动时间也有一定的影响。 器件不会立即启动-设置内部偏置通常需要很短的时间。 由于这是一个微功耗器件、因此启动时间可能为几毫秒。

    LMV7271的最小电源电压为1.8V、因此它应"唤醒"大约1.5V。 低于该值时、输出可能会随机转换、具体取决于各个器件的内部泄漏。 并非所有器件都具有相同的功能。

    出于这些确切的原因、我们开发了具有内部上电复位功能的新比较器、其中在输出开始响应输入之前必须满足最小电源电压和时间要求。 在"唤醒"期间、输出保持在已知状态。

    具有上电复位功能的比较器是较新的 TLV7011和 TLV7031系列以及 TLV1805。

    遗憾的是、这些器件的引脚排布与 LMV7271不同、因此需要重新布局才能使用这些器件。 LMV7271引脚排列中没有任何支持 POR 的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程没有任何新输入、因此将关闭。  如果您需要进一步的帮助、请回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘