我在互联网上看到许多使用这些具有单极电源的运算放大器的电位器电路、并声称基准电极具有负驱动电压。 我的问题是、单极电源电压是否可以实现这一点? 我明白这是不可能的、还是我错了? 根据我的数字、(Vwe-VRE)/ 100 =(VRE-VCE)/ 100、因此 VCE = 2Vre-VW、其中 Vwe = Vref = 1.5 -> Vce = 2 * VRE-1.5、(Vdac-Vref)/ 30k =(Vref-Vref) 30k、其中 VRE = 2 * VRE-Vdac = 2 * Vce = Vdac、最后 Vref = VRE-Vdac * Vref (2 * Vref-Vdac)-1.5 -> Vce = 4.5-2 * Vdac; 因此我希望基准电极的电压介于-900mV 和900mV 之间、因此 DAC 将在3.9V 和2.1V 之间振荡。 这是正确的吗? 或者我不了解电路的工作情况? 但是、这些具有单极电源的运算放大器是否可以提供这些负电压? 我想不是、请帮我。