This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PoE PD 转 POE PSE 器件

Guru**** 2769455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372, TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944368/poe-pd-to-poe-pse-device

主题中讨论的其他器件:TPS2373TPS2372TPS23755TPS23758

您好!

根据我们的新要求、我们必须设计具有 PoE 的双端口有线路由器。 该器件具有2端口 POE、能够进行1000个基本 t 数据传输。 一端充当 PoE PD、从主 PoE 源接收高达30W (IEEE 802.3at、4类)的功率、另一端充当 PoE PSE、从接收到的功率中重新传输15W 或更低(IEEE 802.3af 3类/2类)功率。 请确认上述电源转换的可能性。 如果可能、请指导我了解这一概念。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请注意概念方框图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的。

    但是、第一个 PSE 必须为两个器件提供足够的功率(30W + 15W = 45W)。 然后 、第一个 PD 还必须能够将所有45W - 30W 传输到直流/直流转换器、并将15W 传输到下一个 PSE。 因此、我建议您使用 TPS2372或 TPS2373。 两者都是独立的 PoE PD、然后您可以连接所需的直流/直流转换器。  

    对于第二个 PD、我建议使用 TPS23758 (5V 输出)或 TPS23755 (12V 输出)。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师