This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:窗口比较器

Guru**** 2932030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322, THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941750/lmh7322-window-comparator

器件型号:LMH7322
主题中讨论的其他器件: THS4631

您好!

我想知道我们是否可以将它用作窗口比较器。 因为它有两个比较器、我想我们可以。 请提供指导。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您发送电子邮件。 我想将它们用于下垂输出。 您能否使用200MHz 输入信号共享仿真。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    在进行仿真之前、我只需了解有关您的设计的以下信息:

    1. 通道 A 和通道 B 的电源电压值

    2. 窗口电压阈值(例如:VH = 7V 且 VL = 2V)

    3. 输入信号的电压

    4. 输入信号类型(正弦、方波。 等)

    5. 特定于您的设计的任何其他信息

    收到此信息后、我 将尝试在周二(9/22)下班前向您获取仿真结果。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请查找以下信息。 我正在寻找两个通道的 LVDS 输出。

    VCCI = 5V、Vcco = 2.5V

    2. VH = 2.55V、VL = 2.45V 和

    3.Vinpk-pk = 200mV、设置为2.5V 关闭-

    4.频率为200MHz 的培训。

    输入信号由开关频率为25MHz 的48V 电源感测电压信号。 我希望我的输出如下所示。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 仍在回顾一些事情、并将在明天返回给您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请问是否有更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Srikanth、

     

    如原理图所示、我在同相输入配置中使用了器件上的通道 A 来满足您的下限阈值(VL)。 我在反相输入配置中使用了通道 B 以实现高电压阈值(Vh=2.55V)。 下表显示了 I 执行的输入/输出行为。

    输入电压值

    通道 A 输出

    通道 B 输出

    <VL

    <Vin<VH

    VIN>VH

     

     

    输出正确处于 LVDS 输出范围(1.0V 至1.4V)、并且我使用与数据表中包含的图相对应的 R5和 R6实现了次迟滞(20mV)。

    您可以省略 R5和 R6以实现无迟滞。 如果您认为仿真需要改进和/或希望我更改设计参数、请联系我们。

     

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的调查结果、这些结果非常有用。 我是否知道用于此设计的仿真工具的名称?我能否获取仿真文件来尝试我们的设计?

    此外、输入信号是一个25V 方波、我们正在尝试使用一个10:1 (10k:1k)电压剥离器网络来感测电压并应用于分压器输入。 我是否可以知道这对 LMH7322输入侧是否有任何影响?

    提前感谢。

    YSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YSK、

    我将询问 您模拟电路的方法、并在明天(9/23)工作日结束时与您联系。 只要输入引脚上的电压处于 Vee–0.2V 至 VCCI–0.5V 的工作电压范围内、分压器电路就几乎没有影响。 到明天结束时、我将确认 分压器是否不会影响电路。 我还 将尝试找到一种方法来让您进行仿真!

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢。 我们将期待电压分压器的更新。

    谢谢

    YSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YSK、

    只要分压器网络将电压保持在 LMH7322的工作范围内、比较器就不会产生影响。 我唯一的担心是在使用电阻器(具有固有寄生效应) 网络时对输入信号进行滤波。 我将确保分压器输出的信号 符合预期。

    我已附上 我们在下面使用的 PSpice for TI 文件。 我认为仿真是 PSpice 兼容的。 如果您需要下载 PSpice for TI、请单击超链接。 如果您在仿真中遇到任何问题或有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joe

    e2e.ti.com/.../LMH7322_5F00_window.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YSK、

    我假设我已经回答了您的问题、因此我将结束这一主题。 如果您有其他问题、请回复此主题或打开另一个主题。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您提供的仿真工具和文件。 我是否可以将 LE 和 VEE 引脚连接到 GND?

    此外、为了滤除输入信号噪声、我想使用一个与 0402感应电阻并联的小型滤波电容器(pF)。 0402的寄生效应很小。 但是、由于矩形脉冲的性质、添加滤波器电容器将影响我的主要电路性能。 如果我可以单独使用感应电阻器(0402) n/w、您能不能建议这么做。 有关此问题的任何建议均已获得批准。

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    在数据表的第15页上、它 kΩ kΩ 应通过一个10k Ω 电阻器将 LE-NOT 引脚连接到 Vcco 引脚、而 LE 引脚应通过一个10k Ω 电阻器连接到 Vee。 kΩ 回答您的问题、您可以将 Vee 接地、但如果您不使用锁存功能、则应在 Vee 和 LE 引脚之间放置一个10k Ω 电阻器。

    在对输入信号进行滤波时、我只需确保您知道您的电阻网络(具有寄生效应)会产生的低通滤波器的转角频率。 您的输入信号将变为圆形脉冲、并丢失其高频分量。 您是否仅尝试使用无源组件感测您的输入?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢对 GND 连接的澄清。

    目前、我们正在考虑无源组件、因为我们无法承受太长的延迟。 但我们也在研究高速有源感应技术。 如果有任何可用的运算放大器、我们就可以在我们的设计中使用它们了。 您能不能建议使用 TI 运算放大器的高带宽有源感应方法。

    谢谢

    YSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YSK、

    让我询问一下比较器组中的一些其他工程师、明天工作日结束时、我会再给您回复。  

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    将向前移动。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我将把这个主题转发给高速放大器组、看看他们是否能找到适合您的应用的产品。 使用有源高速组件衰减输入信号有望缓解输入滤波(与电阻网络相比)。 我希望您能尽快获得解决方案。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的更新。 期待收到他们的来信。

    我是否可以知道 LMH7322是否有任何参考 PCB 设计和布局指南。 尤其是 对 LVDS 输出引脚进行布线。

    谢谢

    YSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YSK、

    我认为本 用户指南 应有助于回答您的问题。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、YSK、

    在查看放大器之前、只需确认我已正确理解之前的对话:

    • 您需要衰减200MHz 25V 方波。 您的输入上升时间是多少? 该信号的偏移是多少?
    • 分压器的噪声太大、因此您在 pF 范围内添加了电容来帮助进行滤波。
    • 我猜您不能因功耗而进一步降低分压器电阻?
    • 如果我对上述内容的理解是正确的、那么我们可以使用单位增益配置的放大器来隔离分压器的电阻、并在进入比较器之前在放大器的输出端创建低通滤波器。
    • 请帮助提供任何放大器要求/偏好、以帮助缩小搜索范围。 这里提供哪些电源? 您是否有功耗、噪声、成本、直流精度要求? 请告诉我您可能有的任何其他要求。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我想减弱以下设置。 请参见下图。 两个方波电压信号(25MHz)将在飞跨电容器的两个端子上感测。 我们希望将这两个信号的差值(= 4uF 飞跨电容的电压为25V)降低5倍。 我想使用2k:8k 分压器网络来实现这一点。 感谢您就此提出的建议

    上升时间为0.3-1ns。 偏移如图所示。

    2.我 想添加一个 pF 电容来过滤电阻分压器网络中的噪声。 但想知道高带宽(30MHz)有源感应选项。

    我们希望此感应电路的功耗尽可能低。

    此外、如果可能、主动感应电路引入的延迟应小于30ns。

    我们希望有源感应的带宽至少为30MHz。 我想、电势放大器是不错的选择、但是、如果您能提供合适的建议、那将会很好。 可提供12V、5V 和3.3V 电源。 感测到的输出信号应无高频分量(>30MHz)噪声、且具有尽可能小的电压纹波(< 10mV)。 此时、我们不担心成本。

    如果需要更多信息、请告诉我。

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我想减弱以下设置。 请参见下图。 两个方波电压信号(25MHz)将在飞跨电容器的两个端子上感测。 我们希望将这两个信号的差值(= 4uF 飞跨电容的电压为25V)降低5倍。 我想使用2k:8k 分压器网络来实现这一点。 感谢您就此提出的建议

    上升时间为0.3-1ns。 偏移如图所示。

    2.我 想添加一个 pF 电容来过滤电阻分压器网络中的噪声。 但想知道高带宽(30MHz)有源感应选项。

    我们希望此感应电路的功耗尽可能低。

    此外、如果可能、主动感应电路引入的延迟应小于30ns。

    我们希望有源感应的带宽至少为30MHz。 我想、电势放大器是不错的选择、但是、如果您能提供合适的建议、那将会很好。 可提供12V、5V 和3.3V 电源。 感测到的输出信号应无高频分量(>30MHz)噪声、且具有尽可能小的电压纹波(< 10mV)。 此时、我们不担心成本。

    如果需要更多信息、请告诉我。

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    您的图片未正确添加、请使用"插入媒体"功能将其添加到您的帖子中。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我很抱歉。 请参阅下面的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    这里的主要限制似乎是您需要的潜在压摆率、而不是带宽。 即使在1ns、您的输入速率也将为25、000V/us、这超出了电流反馈放大器的能力。 那么、您希望为5V 输出引入的最长上升/下降时间是多少? 或者、这里唯一的要求是延迟必须低于30ns?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    没错。 我们对输入方波上升/下降时间没有太大的困扰、因为我们的重点是两个信号之间的差分信号、这两个信号将是恒定的25V、具有一定的纹波量(100-500mV)。 此外、纹波频率为25MHz。 只要我们能够捕获25MHz 纹波、我们就很好。 是的、我们希望延迟小于30ns。

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    附加的差分放大器配置应能够满足您的要求。 THS4631是唯一一款能够满足您所需压摆率要求的 FET 输入放大器。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../YSK_5F00_Ripple_5F00_Input.TSC

    e2e.ti.com/.../YSK_5F00_Differential_5F00_input.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    非常感谢您的建议。 我计划使用 1pF 与两个1.65K 电阻并联、以滤除噪声并确保稳定性。 请允许我就其对设计带宽的影响发表意见。 它对25MHz 纹波电压的感测是否有任何影响。 请提供建议。

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    我同意、从噪声和稳定性的角度来看、这会很有帮助。 现在、3dB 带宽看起来是34.7MHz、因此您可以根据需要降低输出端低通滤波器的截止频率。

    最棒的

    Hasan Babiker