This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:VCM=-0.3V 的比较器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, LM2903, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905377/tlv3201-comparator-with-vcm--0-3v

器件型号:TLV3201
主题中讨论的其他器件: LM2903LM2903B

大家好、

我的客户正在寻找一个比较器、该比较器在单电源+5或+10V 时至少具有 IO=10mA 和 VCM=-0.3V 的电压。

 识别出很少的器件。 TLV3201器件具有推挽输出、无法直接驱动10mA。  

  数据表中未明确提及 VOH 的规格。

您能为您提供合适器件的帮助吗?

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否确认 LM2903可用于以下应用。

    VCM=-0.3V

    IO=灌电流>10mA 至12mA

    VOH Aprox。 4.5V

    电压大约 为0.4V@10mA 灌电流

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    否、根据这些要求、LM2903不能使用:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    正如 Kai 所说、输出电流太大。

    如图3所示,>10mA 进入电流限制范围(曲线弯曲),因此输出低电压将在单位之间变化。

    我们建议灌电流小于5mA。

    LM2903B 应能够处理共模、但最好使用外部晶体管或 MOSFET 来处理10-20mA。