This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2137:关于器件标识

Guru**** 2968620 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4191, OPA2137, OPA2990, TLV9002, LM358LV, TLV2170, TLV9302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941024/opa2137-about-device-marking

器件型号:OPA2137
主题中讨论的其他器件:OPA4191、 OPA2990、 TLV9002、 LM358LV、 TLV2170、 TLV9302
我们将研究已经开始大规模生产的电路板上的运算放大器振荡。
大规模生产的电路板和原型电路板在器件标识上存在差异。
请告诉我"K"是什么意思。
■在 Web 上查找部件标记:
OPA
2137U
■原型:
OPA
2137U K←差异
■大规模生产:
OPA
2137U
此致、
徐子基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    请提供器件的完整器件型号和所有符号行。

    您能否共享放大器电路、以便我们可以对其进行回顾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron Michallick 先生、您好!

    我选择的器件是"OPA2137U"。
    器件上的所有符号行均为:
    ■原型:
     BB OPA
     ^ 2137U  K←差异"K"
     ● 77CGQ1
    ■大规模生产:
        BB OPA
       2 1 3 7 U
     ●    8516V
    无法披露电路 Sch、但可在加密后附加由 ti-na 创建的器件。
    如已知信息所示、我将 OPA2173U 与电压跟随器配合使用、但输入电压似乎超出了 VCM 范围。
    [Vcc: 5V 单]、IN+:2.5V、VCM:(V–)+ 3~(V +)= 3~5V
    此外、OPA4191和 LM2903D 也用于外设电路。
    我已经准备好发送 TI-NA 文件了、但是否有方法使用我的密码发送它?
    此致、
    徐子基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模可能是一个很大的因素。 V-+3V 以下的裕度不确定或始终相同。 它可以在许多设备上工作、而不是在另一个设备上工作。

    缺失的字符不必是"K"、但应该是"k"。 底部显示为一个字符短整型。

    您在哪里购买了"大规模生产"器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的宝贵信息。
    我应该从一开始就发送器件标识。
    我将附上一张不带"K"的 IC 照片。

    供应商目前正在调查中。
    BB 时代是否可能出现旧 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki - San、

    底部行中的前2个字符为[Yyear 和[month]。  

    由于第2行和第3行中缺少字符、因此不能是2018年5月。 但是、第2行和第3行中的字符数与2008年5月一致。 我怀疑这是旧库存。 我将与质量团队确认、以确保我是正确的。

    无论如何、由于输入共模电压的原因、使用任何 OPA2137都存在风险。 应用和轻负载的单位增益函数意味着许多其他运算放大器可能会进入该应用。 大多数具有更好的失调电压、以实现更好的精度。 您是否会对一些备选器件建议感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron Michallick 先生、您好!
    感谢您尽管购买了产品、仍进行了检查。
    似乎是在2018年根据购买者的信息制作的、但我觉得我也误解了2008年的情况。
     当原型板上的 OPA2137U 和大规模生产的电路板被更换时、振荡状态随器件一起移动、这是由器件的依赖引起的。
    将振荡 OPA2137U 的 VCM 输入提升至3.1V 不能解决问题、但振荡减小了。
    例如、我考虑使用 OPA2990等轨到轨运算放大器。
    你能告诉我一个候选人吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki - San、

    由于电源为5V、我建议将 LM358LV 或 TLV9002用作低成本解决方案。 为了支持更多电源电压、我建议使用 TLV9302或 TLV2170。  OPA2990也应能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick 先生:

    我们将准备并验证一些建议的 IC。
    我们希望在收到质量团队的答复后解决此问题。
    感谢你的帮助。

    此致、
    徐子基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki - San、

    顶部标记本身不足以确定这是否是真正的 TI 2008器件。 请提供受影响卷带的 STC 或批号?  

    我可以说、这不是2018 OPA2137U。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick 先生:

    我检查了采购路线、但答案是我现在不知道批号、因为我不是授权经销商。
    对由此给您带来的不便、我们深表歉意、但我们似乎别无选择、只能因为我们现在发现的问题而放弃跟踪。
    此外、当我通过 Digikey 获得与 TI 标记相匹配的器件时、我发现它正常工作、即使是旧器件也可以通过添加滤波器工作、因此我想将此内容应用于清理跳线。

    此致、
    徐子基