This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6559:1PPS 信号

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6559, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905434/lmh6559-1pps-signaling

器件型号:LMH6559
主题中讨论的其他器件: BUF602

大家好、

您能否确认 LMH6559MF 是否支持1PPS 信令?

提前感谢。

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于每秒1个脉冲的信号、似乎过冲使用1750Mhz 缓冲器-边沿速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    他们正在根据客户原理图为客户开发新产品。 LMH6559连接到时钟信号、时钟信号的频率范围为1Hz 至10MHz。 该信号仅用于调试和生产目的。 是的、他们知道 LMH6559是超频的、但如果它适用于1Hz 时钟信号、则无需更改它。 实际上、目前他们只知道该信号为1Hz 至10MHz、它是 LVCMOS。

    此致、


    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,没有任何其他细节,可能还可以-猜测,  

    可能是直流耦合

    可能接地至+V 摆幅(需要将其与缓冲器上给定电源的余量进行比较)。 可能是双极电源、因此摆动到接地很好。 如果是单电源、将不会正常。  

    3、边沿速率可能相当快、LMH6559可以跟随这些边沿速率

    4.无负载信息、注意直接驱动寄生 C 布线

    5.信号中的什么是边沿位置? 最终值? (LMH6559可能具有精细的热尾、会在1Hz 重复率时漂移、但偏移漂移非常小)

    6.我怀疑是可以的,另一个要知道的部分是 BUF602