主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 INA3221、 INA168、 INA293、 INA290
您好!
我对您的 INA301还有另一个问题。
我们已经将该器件与可配置 的 INA325进行了比较。 问题是我们需要可配置性和带宽 、但在这种意义上、后者的性能较差。
我们一直在使用 TINA-TI 对您的器件(INA301)进行仿真、正如预期的那样、我注意到、对于高侧感应、电阻为1m Ω 时、输出将被压缩且无响应、直到大约600mA。
我还希望带宽 约为500kHz、而我得到的带宽约为150kHz、您能解释一下为什么我得到这一结果吗? (INP 和 INN) 在输入源内具有几个 mV 直流偏移时是正确的不平衡。
以下是我的问题:
1.您能否为带宽、工作范围(最小工作电流)和增益可配置性建议最佳选项?
2.您能解释一下我们为什么会获得如此低的带宽?
3.通过 分立式运算放大 器,可以(在可接受的精度较低的情况下)构建自定义的两级 CS,该 CS 的工作电流可低至几 mA,方法是在两个信号中添加和删除给定的偏移。
考虑到我们可以影响精度、您认为这是我们案例中的最佳选择吗?您能否提出可行的分立式解决方案?
此致、
GZ