This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:差分输入损坏放大器?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938320/ina240-differential-input-broke-amplifier

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: LM5166

您好!

我们使用 INA240来检测充电器是否与充电器输入断开、以避免电池充电器输入端存在电池电压。

电池电压为36V (3x12V Pb)。 通常、晶体管级关闭、充电器将为电池充电。 但是、在移除电荷的情况下、需要打开晶体管以避免连接器中的端子开路。

INA240的差分输入由肖特基二极管组装、以避免 PCB 上出现不必要的电流路径。

这对于多个卡来说是正常的、但当我们从制造商那里获得新卡时、INA240发生了灾难性的损坏。 IC 烧坏到目前为止测试过的两个卡、而在一个卡上、-输入端的二极管烧坏到。  

输入原理如下所示:

 这种电路会灾难性地发生故障、有什么原因吗?

如果需要、我稍后将上传 IC 的图像。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    INA240可接受36V 差分输入。

    在包括开路晶体管(分流器)在内的正常工作条件下、该电路很可能难以进行精确测量、但不应遭受灾难性损坏。

    是否有可能电池反向连接、甚至瞬间连接? 在这种情况下、如果二极管发生故障、可能会与 INA240一起损坏。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们知道测量值会不准确、但我们只需要二进制结果、即充电器或电池电压更高。

    我们已经做了更多的测试、另一个 INA240断开、看起来也像是来自输入的脉冲、已到达 Vs 引脚、因为该电压轨上的其他组件开始消耗更多电流。  

    测试设置正常、电池连接到测试设置孔时间。

    这一次电路没有对电路造成视觉损坏、但 VS 引脚似乎消耗了大量电流。

    您对此行为还有其他建议吗?

    我在数据表中看到、引脚1是 NC、但建议连接到 GND。 这上面缺少接地可以解释什么吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很遗憾听到您仍然遇到电路问题。

    引脚1应接地、即使意外事故的可能性非常低。

    电池一直连接、电路配置的其余部分如何? 例如、电源是否已移除并应用? 电源引脚是否在某个点悬空? 换言之、故障是在正常、稳定状态工作条件下还是在某种瞬态状态下突然发生? 器件是可恢复的还是永久性损坏?

    由于 VS 引脚会消耗大量电流、因此其幅度大致是多少? 似乎此引脚对地短路;您能否测量电阻以进行确认?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您快速回复。

    该部件很可能在系统断电或上电期间损坏。 它在稳态运行期间按预期工作、但在下电上电后断开。

    两个器件均永久损坏、第一个器件在 IC 封装中目视损坏。 我在另一个器件上看不到任何内容。

    IN+和 IN-网络均受 SMLJ51A TVS 保护。  

    电池电压始终存在、即当对 IN-施加36V 电压时、VS 的电源可能会被打开

    我不测量 VS 和 GND 之间的任何电阻、VS 上的漏极足以使 LM5166为 VS 引脚提供电源、实现过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据最新说明、由于器件很可能在上电或断电期间损坏、我将检查5V 电源以排除故障。 包括过冲在内,VS 电源不应超过6V 最大值

    当您说不测量 VS 和 GND 之间的任何电阻时,您的意思是电阻为零还是无穷大?

    您能否附加原理图以显示测试设置中的 INA240引脚配置? 您是否继续发现输入侧故障、包括您在第一篇帖子中报告的已烧坏的输入二极管? 我觉得现在的失败是完全不同的。

    此致、Guang